结果:找到"晶振 石英晶体 晶体振荡器 谐振器",相关内容1000条
- 差分晶振怎么测量
- 其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!差分晶振测量技巧技巧一:传统测量方式传统的测量方式就是使用替代法或示波器测量。如何用万用表测量晶振是否开始振动呢?可以用万用表测量晶体振荡器两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压为5V,那么就是2.5V左右另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压会有明显的变化,证明它已经开始振动,说明是好的差分晶振。技巧二:技术测量方式一般企业的技术员在测量查粉晶振的时候都会使用一块用R10k万用表测量晶体振荡器两端...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-24 11:47:00
- 抗振动可兼容多电压的有源晶振YSO110TR应用领域-主机设备
- 在如今的主机设备中,精确的时钟引导和稳定的性能是至关重要的。有源晶振YSO110TR以其宽电压范围、高稳定性和可靠性等特点成为众多主机设备的首选。YSO110TR拥有12.288MHz的有源晶振,总频差仅为±30PPM,具备高度精确的频率稳定性和低抖动特性。在-40~+80℃的广泛工作温度范围内,它能提供可靠的参考时钟,确保主机设备的稳定运行。该晶振采用紧凑型小尺寸封装,3225的尺寸使其在主机电路板上占用空间较小,满足现代主机设备对紧凑布局的需求。即使尺寸小巧,YSO110TR仍能提供出色的性能表现。YSO110TR具有广泛的工作温度范围,从极寒的-40℃一直到酷热的85℃。不论主机设备运...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2023-11-23 17:13:00
- 高精度电子定位器精准定位从细微之处了解YSO110TR在电子跟踪定位器体现出的优势
- 在电子跟踪定位器应用领域中,时钟稳定性和精准定位是关键因素。为满足这些需求,有源晶振成为了一个重要的组件。而在宽电压范围内,YSO110TR型号的有源晶振凭借其出色的性能和稳定性备受青睐。YSO110TR有源晶振以其卓越的频率稳定度脱颖而出。它有高达±30PPM(-40℃至+80℃)的总频差,确保精准的时钟参考,为电子跟踪定位器提供稳定而准确的定位性能。不论是户外环境的极端温度还是室内环境的温度变化,YSO110TR都能以高精度工作。其次,YSO110TR还具有低启动时间的优势,仅需3ms即可启动。这对于电子跟踪定位器在开机或从低功耗模式恢复时具有重要意义,可以快速恢复到正常工作状态,提供及...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-21 18:05:00
- 为什么晶振下方不能走信号线?
- 晶振下方不能走信号线的主要原因是为了防止信号的干扰和保证晶振的稳定性。晶振是一种基于晶体振荡的元件,它的性能对于整个系统的稳定性和时序非常关键。以下是一些防止在晶振下方走信号线的主要原因:电磁干扰(EMI):晶振产生的振荡信号很弱,容易受到外部电磁干扰的影响。如果在晶振下方走信号线,信号线可能会作为天线,引入额外的电磁噪声,影响晶振的性能。信号完整性:晶振信号是一个非常精确的时钟信号,对于整个系统的时序要求非常高。如果在晶振下方走信号线,可能会导致信号的失真、时钟抖动等问题,从而影响系统的稳定性和性能。互电容和互感:在信号线之间存在互电容和互感,如果在晶振下方走信号线,可能会引入不同信号线之...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-17 18:44:00
- 石英晶体振荡器到底有多少种类?
- 石英晶体振荡器是本身带电压的石英晶振,一般分类有很多种,日常的分类有普通有源晶振、压控晶振、温补晶振、压控温补晶振、恒温晶振、差分晶振等系列有源晶振,如果分类更加明细的话,那么石英晶体振荡器的种类有哪些呢?1.按精度分类石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度)可分为普通石英晶体振荡器,精密石英晶体振荡器、中精密石英晶体振荡器和高精密石英晶体振荡器。2.按封装结构及外形分类石英晶体振荡器按封装结构及外形可分为金属外壳晶体振荡器、玻璃外壳晶体振荡器、胶木壳晶体振荡器和塑料外壳晶体振荡器。金属外壳封装的石英晶体振荡器又有锡焊、冷压焊和电阻焊三种。3.按引出电极数目分类石英晶体振荡器按引出电极数目可分为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体振荡器 晶体振荡器 石英晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-12-30 09:28:00
- 晶振引脚氧化了还能继续使用吗?
- 当铁放的时间长了就会生锈,生锈是一种化学反应。铁生锈主要有两个前提条件:一个是氧气,另一个是水。但他们相爱了,就会产生化学反应。同理,在晶振的引脚也会发送氧化,引脚是金属部分,当引脚与氧气接触后,也会造成剩下现象,能用肉眼正面看到晶振脚位上出现黑点。晶振引脚氧化了还可以使用吗?首先得看晶振脚位氧化的程度,如果氧化很严重,就没办法继续使用这款晶振。还需要检查同一批次的晶振是否也会出现部分氧化现象,抽选或全部检测一遍。若库存中晶振脚位氧化为少数,我们可以采用以下办法使之焕然一新。1、用橡皮擦轻轻擦拭晶振脚位发黑地方,直到黑点消失,即可正常使用;2、试试酒精棉球擦拭脚位黑点;3、用小刀片慢慢刮掉表...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 石英晶振 陶瓷晶体 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-10 17:16:00
- 如何提高晶振的抗焊裂性能?这份干货请收下!
- 石英晶振器件用于各种车载电子设备,例如汽车音频设备、汽车导航系统、胎压监测系统(TPMS)、电动车窗等。作为这些机载电子设备的环境测试,进行了高温和低温之间的重复测试(热循环测试)。尤其是在恶劣和影响生命的环境中使用的石英装置,例如发动机控制和TPMS这需要非常严格的抗热循环性。石英器件安装在印刷电路上带有焊料的电路板。车载石英晶振然而,热循环的重复导致焊料中的裂纹问题接合石英器件和印刷电路板。本文阐述了焊接裂纹产生的机理和防治措施。焊接裂纹产生的机理形成石英器件的陶瓷封装之间的热膨胀系数不同(下文称为“封装”)和印刷电路板。当热循环重复时热膨胀系数导致负载作用在焊接部分上,并在那里产生裂纹...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 晶振 石英晶体 晶体振荡器 谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-08 15:56:00
- 如何区分贴片晶振脚位方向?
- 随着信息技术的快速发展,小型化的产品越来越受到欢迎。在晶振行业也亦如此,如今越来越多的电子设备都选择使用小巧轻薄的贴片晶振,插件晶振的使用范围慢慢被缩小。 一、贴片晶振是什么? 常说的晶振,是石英晶体元器件中的一种。石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器均为石英晶体元器件。石英晶体是一种压电晶体。压电晶体当受特定方向挤压或拉伸时,它的两端就会产生不同的电荷。根据效应情况不同,分为正压电效应与逆压电效应。贴片晶振主要是用于电路中的时钟模块,来提供相应的时钟基准,常见的应用主要是嵌入式设计,如FPGA、DSP等开发板中。 二、无源晶振和有源晶振脚位异同? 常见的贴片晶振主要分...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无源晶振 晶体谐振器 石英晶振 晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-25 14:47:00
- 石英晶体振荡器的工作温度超出了指定范围会发生什么
- 对石英晶体振荡器稍微有些了解都会知道,虽说晶振型号非常多,但是每一颗晶体和振荡器都只有一个工作温度范围和一种规格,目前比较常见的晶振工作温度范围是-30~+85℃和-40~+85℃这两种。 石英晶体振荡器一般比普通无源的晶振更耐高温,这里有一个问题时长困扰着大家:当振荡器使用的工作温度超过了本身指标的温度,会不会产生不良的效果呢?今天就给大家解答一下这个问题。 常见的石英石英晶体振荡器晶振信号有:YSV310PR、YSO690PR、YSO680PR等等。如果将晶振温度指定为0~+60℃以上,则它最有可能在-40~+85℃以上的温度下运行而没有任何问题,不过它可能会超出其指定的稳定性(...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体 振荡器 晶振 谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-24 15:15:00
- 干货!4种方法提高石英晶体振荡器相位噪声性能
- 石英振荡器确实提供了我们所有人每天都依赖的电子设备的心跳。石英的有用之处在于,如果施加电压,石英将开始振动。不利的一面是,如果施加振动,石英会产生电压。该电压显示为相位噪声,并且是真正的阻力。相位噪声或频率变化的大小与施加的力或加速度成正比。力越大,频率不稳定性越大,噪声越大。由于晶体的加速度敏感性而引起的频率不稳定性会影响振荡器性能的许多方面,例如:●短期稳定性●相位噪声性能●相位抖动这种振动引起的相位噪声会影响数字通信系统和RF系统的性能。该错误将表现为误码率的增加。所有石英晶体都表现出一定程度的固有振动敏感性。所以问题仍然存在。该怎么办?要使加速度敏感性对客户系统的影响最小化,有许多可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-23 15:45:00
返回